结果:找到"相干传输系统 网络管理",相关内容1000条
  • 400GDCI新突破!易飞扬相干传输子系统,长距离连接数据中心无往不利!
  • 边缘数据中心和云业务带动了400G相干光通信的强劲发展。作为OpenZR+MSA首位贡献者成员,多年来易飞扬植根相干通信领域光模块和子系统,业已形成较为完备的经济型400GDCI互连相干光通信解决方案。400G标准发展到现在,业界主流的观点和实践是发展OpenZR+规范和标准。通过以相同的封装组合每种器件的特性,可以提供一种高度通用的相干DWDM光器件。图:400ZR和OpenRoadm标准的组合根据OpenZR+标准,400G可实现1400km传输距离,是400ZR传输距离的10倍以上。图:400GDWDM速率和距离考虑到400GOpenZR+与高密度路由平台相结合的功能,DWDM和路由的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DCI 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-05-12 16:21:00
  • 易飞扬全新升级DCIBOX,照亮DCI传输网络
  • 数据中心互连(DataCenterInter-connect,简称DCI)技术是指为了让数据中心更好的协同运转,搭建DCI数据中心互连网络,从而将不同数据中心互相连接的一种技术。而随着高频交易、4K/8K高清视频直播、5G以及云业务的高速发展,需要DCI传输网络具备低时延、大带宽、大颗粒业务、极简运维等要求。数据中心互连、电信或广电城域波分/骨干波分建设和行业网等专线、专网建设是相干DCI传输的典型使用场景,对DCI互连设备提出以下需求:小体积:紧凑1U/2U低功耗:<30W/100G极简维护:支持WEB/CLI/SNMP低时延、大带宽:100GE及以上业务接入上文提过,传统DCI采用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DCI-BOX 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-04-14 18:06:00
  • 400ZR/OpenZR+相干可插拔光模块剖析
  • DWDM系统的光接口是根据一些同样适用于转发器和400GQSFP-DDDCO可插拔接口的关键属性定义的。对于后者,这些属性由标准机构和行业组织指定,包括OIF400ZR规范和OpenZR+多源协议(MSA)。这些是DWDM系统中光接口的主要属性:•光发射功率:以dBm(相对于1mW的分贝)定义,具有最小值、最大值和典型值。在工程网络中,我们使用最小值作为性能的最坏情况,而最大值用于评估这些信号在多路复用和放大时可能产生的信号干扰。行业标准软件可配置可变光衰减器或固定光衰减器,通常在DWDM通道复用和放大之前使用,以避免它们之间的主要差异并补偿EDFA的非线性增益曲线,这一过程称为“pre-e...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-03-17 13:55:00
  • DCI相干子系统的带内网管和带外网管有什么区别?
  • “网络管理”,顾名思义,就是通过网络远程管理到网络中的各个设备。从技术角度,网络管理可分为带内网管(in-band)和带外网管(out-of-band)两种管理模式。带内网管即网络中的网管数据和业务数据在相同的链路中传输,也就是占用业务带宽。带外网管是指通过专门的网管通道实现对网络的管理,将网管数据与业务数据分开,为网管数据建立独立通道。在这个通道中,只传输管理数据、统计信息、计费信息等。综上可知,带外网管和带内网管是根据是否占用生产网络带宽、接口的管理方式划分的,占用的称之为带内网管,不占用的即为带外网管。在相干传输系统中,相干子系统带内网管和带外网管有什么区别呢?DCI相干子系统In-b...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-10-20 18:00:00
  • 相干子系统如何应用?
  • 随着互联网+、大数据、云计算、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融等各行各业的信息化、数据化、智能化的快速应用,推动着数据中心快速发展,而今超100G速率的光传输已成为数据中心互联的重点。为适应DCI市场需求,易飞扬推出了DCIBOX系列产品的超高速大容量相干传输解决方案,该系列系统具有大容量、小体积、低能耗、简易运维等突出特点,是全球中小型数据中心互连(DCI)应用的友好选择。易飞扬相干解决方案是一个基于平台的系统,可以根据不同的需要配置不同的功能板卡,以实现客户的个性化需求。包含以下丰富的相干传输子系统系列产品:应用方案特点小型化、低时延、全透明、低功耗、易控制...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 光通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-07-29 17:27:00
  • 相干传输系统——城域DCI超长传输利器
  • 随着网络云化的加速,业务流量迅速向数据中心集中,全球数据中心的规模急剧扩大。目前数据中心正逐步向网络边缘扩展,覆盖的区域更加广泛。这些数据中心要协同运转,就需要相互之间交互信息,这就有了互连需求,产生了DCI网络,即DataCenterInterconnect。目前城域DCI和长途DCI是两大最主要的DCI应用场景,其中城域DCI市场的发展尤为迅速。DCI面临的主要挑战带宽:数据爆发式的增长,而光纤资源有限、昂贵成本:机房租金随着设备高度增加而增加运维:IT行业针对光网络维护人员及经验不足易飞扬相干光传输子系统极简解决方案方案说明:客户侧采用100GQSFP28SR4/LR4光模块,OTU单...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DCI 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-10-25 14:32:00
  • 酒店监控网络传输方案
  • 传输设备对酒店实时监控的数据进行实时传输。酒店的全方位监控,方便领导及管理人员了解、掌握酒店每一个角落运行情况,发现问题及时解决,提高管理人员和安保人员的工作效率。安全公共点监控传输:了解前台收银区、前台大厅、餐厅、通道走廊、安全通道、电梯以及停车场的情况,利用系统的监控功能,使管理、保安人员能快速反应各类突发事件,并提供准确的现场资料。酒店传输报警联动功能:利用系统的报警联动功能,在酒店发生报警时,能及时了解报警点现场情况,为处理事件提供准确及时的现场情况。对于酒店重要的位置:比如大门出入口前端采用高清的摄像机用千兆的poe交换机进行传输,保证录像的高清晰。两层采用一台千兆27口POE交换...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 酒店监控 酒店 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-19 09:39:00
  • 100GDWDM光模块中的PAM4与相干技术
  • 通过使用标准的光模块(例如CFP和QSFP28),数据中心内的100G传输成为可能。尽管它们非常适合在机架和数据中心内传输100G流量,但是当需要长距离传输100G流量时(例如,不同数据中心之间的长距离连接(例如超过40km)),这将成为一个问题,这就需要100GDWDM光模块。由于DWDMSFP收发器被广泛用于10G网络容量的扩展,因此DWDM技术在业界并不是新事物。在功能方面,100GDWDM与它的前身非常相似。但是,在100G网络中它通常用于实现更长距离的传输。PAM4和相干是两个行业领先的解决方案,可提供更大的带宽和传输距离。在比较100GDWDMPAM4与相干光模块时,它取决于网络...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PAM4 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-03-04 09:21:00
  • 物联网方案接单
  • 本人在深圳工作,身边几个做技术的朋友组织接单。WiFi2/3/4GlorambusRS485物联网阀门类设备巡检(防作弊动态二维码)STM3251单片机ARDUINO绝对认真做好每一个方案本人微信:o1186783040
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 物联硬件 APP 云 发帖人:来了来了 发帖时间:2020-06-03 21:41:00
  • 超越100G速率的相干光传输技术探讨
  • 由于FTTH(光纤到户)的普及、智能手机日益增长的使用、第5代移动通信系统的高速发展促使光通信网络的进一步升级。当前国内100GDWDM系统波长资源即将耗尽,400G迫在眉睫,人们期待着频谱效率更高的DWDM系统。?图1当前国内骨干网示意图(张成良《光网络&光器件新技术发展与应用》)近年来数字相干光传输系统被广泛关注,易飞扬(Gigalight)于去年深圳光博会上首次展出了100GCFPDCO相干光模块,象征着公司在该领域的领先地位。当前400G以太网传输的标准化正在进行中——这为每通道超过100G的光传输技术提供了商业开发潜力。用于数字相干光传输的数字信号处理技术发展趋势主要如图2...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 光通信 5G 光技术 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-04-12 15:00:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: